This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:软件下载问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1638768/bq34z100-g1-software-download-issue

器件型号: BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100 EV2400

尊敬的团队:

我们尝试使用 MCU 在工程中模拟 bqStudio、并为 TI 电池表芯片(BQ34Z100G1 系列)下载 SREC 固件(可从官方网站下载,文件名为 bq34z100-v_202-build_31)。 在实现过程中、我们通过逻辑分析仪捕获 bqStudio 和芯片之间的通信数据、并尝试根据捕获的数据包数据重现整个刻录过程。

在实际开发中、我们遇到了一些与 SREC 数据解析和成帧相关的问题、尤其是在 DF(数据闪存)和 PF(程序闪存)区域的数据处理方面、这导致了严重的混淆。

目前的主要问题包括:
1、将 DF 区域中 SREC 的行数据转换为传输帧时、分组规则不明确、特别是无法恢复以 0x64 开头的控制帧(可疑的检查或提交操作)的计算方法;
2.从 PF 区域发送的数据不能直接与原始 SREC 行数据对应,可能涉及内部重组或特殊处理机制;
3、初始化和握手相关指令(如 0x64、0x66、0x04)的具体含义和使用时间尚不清楚。

我们的目标是:
在 MCU 侧完全实施固件烧录过程、以替代 bqStudio 进行大规模生产烧录。

您能否提供以下支持:
1.对 SREC 文件解析规则的解释((DF 和 PF 区域之间的差异)。
2.升级数据帧分组机制和示例。
密钥指令(如 0x64、0x66、0x04 等)的协议说明。
4.Complete 刻录过程和及时说明。
是否有任何相关的应用文档或参考代码可供参考。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必麻烦解决这个问题、TI 没有带宽来调试反向设计的.srec 解析器、因为您可以改用 FlashStream 格式、这已经为您完成了这项工作(=将.srec 信息转换为 I2C 写入命令):

    *使用 bqStudio 和 EV2400 将.srec 加载到 bq34z100 EVM 上。
    *重启电量计。
    *重启 bqStudio。
    *选择 Golden Image 并将 FW +配置保存为 BQFS 文件。

    有关 FlashStream 文件格式的信息、请查看 TI E2E 电源管理常见问题解答。 这是一种带有 I2C 指令的文本格式、您可以在生产环境(或从主机 UC)中执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还注意到了我这边的 bq.fs 文件 然而、在检查其内部注释后、它似乎仅包含与数据闪存(数据块区域)相关的内容。
    根据您之前的描述(导出文件 ① bq.fs、② df.fs、③ Srec)、我想与您确认:
    1.我们是否可以考虑三者之间的关系如下:fw+configuration≈Srec≈bq.fs? Configuration≈df.fs?
    2.另外,如果我的目标是完全复制整个芯片的所有数据,我是否只需要刻录 bq.fs 文件?
    您能否帮助确认上述理解是否正确? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .bq.fs 具有电量监测计了解是否在运行其内部 ROM 代码固件的格式的固件+配置。

    .df.fs 以电量监测计了解的格式配置特定固件(如果电量监测计在运行其内部 ROM 代码固件)。

    .srec 是原始存储器映像(.bq.fs 文件具有相同的信息,转换为命令)。

    您只需刻录.bq.fs 文件。