This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214-Q1:没有 Rsns 电阻器的 TPS1214 运行

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639858/tps1214-q1-tps1214-operation-without-rsns-resistor

器件型号: TPS1214-Q1

您好、

如果我不想将电流检测和分流电阻器用于主路径、而只希望实现栅极驱动器的基本运行、则可以在何处连接与过流 和短路相关的引脚、如 CS1+、CS1-、ISCP、IOC 和 ci2t。

为什么我之所以问这个问题、是因为我尝试了按照数据表的建议将 CS1+和 CS1-引脚连接到 VBAT、但我仍然可以看到器件跳闸并在 2A 至 3A 负载电流附近进入故障状态。

我们应该小心谨慎以避免这种跳闸。

目前、

Rset=124 Ω  

VBAT=28V

RIOC=1Mohm

ISCP=820 Ω

Rsns=0.1m Ω(立即删除)

 

请建议连接具有基本功能、没有任何故障。

谢谢、

Namita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    您是否也将 TMR 引脚直接接地? 这是为了确保 CTMR 始终不会充电至 FLT 电平。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    将 TMR 引脚连接到 GND 没有任何帮助、但当我更改 RIOC 电阻值以使过流电平远高于额定电流时、仅会停止故障触发。  

    如果没有 RSNS、我仍然无法理解该器件如何检测电流并在 RIOC 值附近触发过流故障。 是否需要进行任何其他更改才能避免触发故障。 我已经将 CS1+和 CS1-连接到 Vin。

    我还有几个问题、如下所示。

    1.  我可以 在 TPS1214EVM 中看到串联了 100 Ω 电阻器(Vs 引脚)、是否需要? 数据表未显示 IC 的 VBAT 输入和 VS 引脚之间有任何电阻器。

    2.我阅读了数据表中有关 IOC 引脚说明的声明、因为“也可以使用 MCU 从外部驱动 IOC 引脚。“、因此我可以直接从控制器驱动 IOC 引脚并设置 GPIO=1、即 3.3V。 当 V (IOC) 变为大于 V (REF_OC)(0.2V) 时、这是否会产生过流条件。

    3. TMP 引脚上有比较器、其基准电压为 0.5V。 该器件是否还具有过热关断功能和故障触发功能。 如果是、工作原理是什么。  

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    要完全禁用电流保护、您应将 TMR、I2T 和 IOC 引脚连接到 GND。 请检查这是否有帮助。 在没有 RSNS 的情况下、该器件仍然可以从噪声触发。  

    100 Ω VS 电阻是一种很好的做法、但不是必需的。 它将有助于处理输入电压瞬态、还有助于解决反极性问题。  

    是的、该器件可以使用 MCU 检测 IOC 引脚上的输出电压并触发 INP 引脚或 EN 关断。  

    是、该器件支持温度检测、但不支持温度保护。 您需要实施 MCU 来读取 ITMPO 输出和“REACT"。“。  请阅读数据表部分以了解完整的详细信息。 8.3.5 基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和模拟监测器输出 (ITMPO)。

    谢谢您、  

    Sarah