This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BqStudio onglets 的配置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640632/bq40z50-r2-configuration-of-bqstudio-onglets

器件型号: BQ40Z50-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

大家好:

想知道是否可以在 BqStudio 中配置 somes views/onglets ?

我解释:我想减少命令 onglet 上的命令数量,或者减少寄存器 onglet 上的测量数量。
仅保留我在应用程序中使用的内容以限制错误并为操作员赢得一点时间。

我在 BqStudio 帮助部分找到信息、说明这是可能的、但我不理解如何操作。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan