This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:BQ76922 的工作模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640103/bq76922-operating-mode-of-bq76922

器件型号: BQ76922

大家好、我使用的是 BQ76922 电池监测器件。 我订购了新的 IC 并在 PCB 上组装了 IC。 只需要了解 IC、它是新的一种发运工作模式、如果处于关断或深度睡眠模式、如何为 IC 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    我不理解您的问题、如果您从 TI 订购了新的 BQ76922 IC、则 IC 未通电。 但是、技术参考手册中指定了存储器的默认配置。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的怀疑是 IC、它是新发货的、我将所有必需的电路连接到我的电池仿真器。 但我面临的问题是、一旦连接了整个电路并为 IC 通电、便无法产生所需的 1.8V、3.3V 和 5V 电压。 我想问 IC 是否处于关断模式以及如何将其唤醒。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    根据 TI 生产线、IC 在上电后默认不会处于关断模式。 如果由于某种原因器件处于 SHUTDOWN 模式、则 TS2 引脚上会有一个电压、该电压可拉低至 GND 以唤醒器件。

    此致、
    Michael