This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:NVM 重新编程周期的数量

Guru**** 2892230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639236/tps65930-nvm-number-of-reprogramming-cycles

器件型号: TPS65930

TI 团队大家好、

我们目前正在我们的设计中使用 TPS6593 PMIC、并且对用于配置的非易失性存储器 (NVM) 有疑问。

在数据表中、我们找到了介绍 NVM 功能的部分(例如“非易失性存储器 (NVM)“和相关的寄存器部分)、但我们找不到任何有关 NVM 耐久性的规格。

请您澄清一下:

  • 保证的 NVM 配置存储器写入/编程周期数是多少?
  • 是否有任何官方关于 NVM 耐久性的规格(例如最小,典型或最大周期数)?
  • 在开发期间和现场对 NVM 重新编程的频率方面、是否存在任何限制或建议?

这些信息对于我们确保在系统设计中正确使用和使用寿命至关重要。

提前感谢您的支持。

此致

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我来检查一下这个数字是否可以给出、但我认为它不包含在数据表规格中。

    我能否了解您系统中的用例? 我们的大多数客户要么购买预编程器件(例如,您在产品文件夹中找到的可订购配置已经编程)、要么不接触、而一些已完成自定义配置的客户可能仅针对极少数情况下的固件更新对其进行编程。 但一般来说、员工在开发锁定/投入生产后不会修改 NVM。 您能帮助我们了解您所需的用例吗?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    在我们的用例中、我们正在为 TPS6593 开发自定义配置、并且需要在开发和验证期间对 NVM 进行编程。 这包括多次迭代、其中调整了配置参数(例如电源时序,电压和时序)并将其写入 NVM、以便在实际启动条件下进行测试。

    此外、某些开发单元稍后可能会交付给客户、这意味着这些器件在部署之前可能已经经历了多个 NVM 编程周期。

    对于生产、配置通常是固定的、但我们仍想说明现场更新数量有限的可能性(例如,如果需要,进行一次性重新配置)。

    因此、我们希望了解:

    • 在开发过程中可以接受多少个 NVM 编程周期、而不会出现性能下降的风险
    • 是否建议每个器件具有最大周期数

    这些信息对于定义安全的开发和生产流程非常重要。

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我已经联系了从事我们的记忆技术的团队 — 当我得到一些关于这一点的反馈时,我会告诉您。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    来自团队的反馈是、此器件中的 NVM 存储器支持高达 150°C 的 1k 写入/擦除周期。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清和提供 NVM 耐久性信息。

    一个后续问题:
    如果我们保持低于该限值、NVM 的指定数据保留时间是否会受到任何影响、还是仍可以假定完全保留性能?

    感谢您的支持。

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全保留。