This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 STAT1 LED 状态问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1639069/bq24650-bq24650-stat1-led-status-issue

部件号: BQ24650

您好!

我已经使用 BQ24650 设计了一个电路、并参考了两份不同的应用手册。
使用上色太阳能电池板时防止 bq24650 泄漏电流、
使用 bq24650 为 LiFePO4 电池充电

我的设置如下:
  • 电池:  磷酸铁锂 (12.8V)
  • 太阳能电池板: VMP 18.4V/VOC 21.8V
【问题描述】
在充电期间、STAT1 LED 按预期保持亮起。 但是、当电池板电压下降时、我遇到睡眠模式转换和 LED 状态的问题。
根据数据表、当电池板电压降至低于电池电压时、器件应进入睡眠模式、STAT1 LED 应关闭。 在我的测试中、即使电池板电压低于电池电压、STAT1 LED 也会保持亮起;只有在电池板电压低于大约 4V 时、STAT1 LED 才会关闭。
 
  • 当电池板电压为 0V 时、电路板的电流消耗约为 30µA。
  • 即使电池板电压较低(未充电)、功耗在 30µA 保持恒定。
  • 当电池板电压低于电池电压 (VCC < VSRN) 时、STAT1 LED 不会立即关闭。
我想了解为什么 STAT1 LED 在输入电压降至低至 4V 之前保持活动状态、而不是在进入睡眠模式时关闭。
 
【其他问题】
1.根据我的面板规格 (VMP 18.4V,VOC 21.8V),建议的电压设置是什么  MPPSET  以实现出色性能?

2.您是否还能对我的电路设计进行一般性审查 ,看看是否有其他潜在的问题或需要改进?
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    如果您将 C51 递增到 10uF、您会发现有什么不同吗?

    此致、
    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个替换了它 10 μ F 以便测试、但没有什么区别。
    STAT1 LED 将保持亮起、直到电池板电压降至以下
    4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    发生此行为时、在 MPPSET 引脚上测得的电压是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:


    18V - 1.2V(LED 亮起)
    8V - 0.539V(LED 亮起)
    4V - 0.269V(LED 熄灭)

    这是根据电池板输入电压计算的 MPPSET 电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 基督徒现在已经不在办公室了。 我们将通过星期一联系您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    如果 VCC 低于 VBAT、则充电器应处于睡眠模式、因此 IC 不应主动将 STAT1 拉至低电平。 我建议检查 STAT1 上拉电源轨以及连接到 STAT1 引脚的任何外部电路。 由于 STAT1 是开漏输出、无效的上拉电源轨、LED 路径、MCU 连接或外部泄漏路径可能会使 STAT1 出现在低电平状态、即使充电器处于睡眠模式也是如此。

    此致、

    基督教。