Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76922
我使用 BQ76922 设计了具有独立端口的 3 节串联锂电池管理板。 我想问 BQ76922 是否可以根据 PACK 和 BAT 引脚之间的电压差自动打开或关闭充电和放电 MOSFET。 此外、为了实现自动充电和放电控制、应该如何设计硬件和配置寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hailun、
[报价 userid=“697187" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1641450/bq76922-bq76922-charge-and-discharge-configuration ]我想问 BQ76922 是否可以根据 PACK 和 BAT 引脚之间的电压差自动开启或关闭充电和放电 MOSFET。[/报价]这不是该器件的功能。
此外、要实现自动充电和放电控制、应该如何设计硬件并配置寄存器?
硬件设计应与 EVM 类似、并通过 10k Ω 电阻将 PACK 引脚和 LD 引脚连接到 PACK+。 应根据您所需的设置来配置寄存器、特别是在 Settings:Configuration 和 Settings:FET 中。
此致、
Michael