This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:DP ALT MODE+ PD

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640282/tps25763q1evm-dp-alt-mode-pd

器件型号: TPS25763Q1EVM

您好:

我有 TPS25763EVM、我一直尝试创建一种配置、该配置支持将 DP、12V 功率输出并将触摸屏数据接收回 PC。 到目前为止、我甚至还无法让 EVM 输出 12V 电压来为显示器供电。 我正在使用的器件 F411_04_01_0005 基本固件并 从开始 TPS25763DQ1_V8.03_60W_DRP_GPIO.json 配置文件我修改了 PDO/PDP、将 12V 作为选项。

我无法确定需要调整哪些设置才能在一个 USBC 端口上启用 DP + PD。  

请提供任何指导、或向我指明方向、以便提供更广泛的文档。 GUI 配置指南对不同的配置选项没有做很多说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ossama:

    您使用的 JSON 文件是正确的、您也可以直接使用同名的 full_flash 文件。

    我相信您已经找到 GUI 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slvubx5c/slvubx5c.pdf?ts GUI=1777323192747&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS25763Q1EVM

    任何 FAE 现在都能为您提供帮助吗?

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    感谢您的确认。 我认为我现在的主要问题是我无法让 EVM 向显示器提供 12V 电压。 供电的 PDO 和 PDP 中增加了 12V。 当我将显示器插入电路板时、输出 5V 电压、绝不会更高。  

    我没有 FAE 帮助我  

    BR、

    Ossama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例配置是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下您的意思吗? 我已经尝试按原样使用完整闪存配置。 并且还使用了基本固件来更改向 PDO 添加 12V 电压的方式。 仍然不起作用。  例如、如果我插入笔记本电脑、但使用 EVM、我可以确认所使用的显示器可以正常工作。 我可以将手机插入 EVM、并以 9V 的电压快速充电、但无论 USBC 显示器的电压是 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、将示例完全闪存到 EVM 时、它是否完全正常工作? 这将是我要确认的第一件事。

    12V 不是有效的 PD 输出电平、因此即使您添加了它、也不会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要我能说它是有效的。 我只能将视频输出到 amonitor。 我不知道 12V 是无效的。 所以没有办法做视频+ PD 通过 USBC 到 12V 显示器与这个芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全了解用例。 是汽车类产品吗? 如果没有、我看不到使用此产品的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是一种汽车应用。 我知道这是一款汽车产品、但我们无论如何都购买了这款 EVM、我想详细了解一下使用它的 USB-ALT 模式和 PD 模式。 该用例非常简单。 有一个 USBC 监控器、 它可以通过 USB C 接收电源和视频。我尝试使用 EVM 来实现这一点。 这是可能的吗? 到目前为止、我已经能够使用它们 EVM 通过 USB C 接收视频、并通过切换 DP 插座设置将其输出到 DP 端口。 但我不能做相反的。 使用 DP 插座作为输入、使用 USB C 作为输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得可能存在一些差距:

    TPS25763-Q1 的功率输出是 DP 数据的输入。 例如、由于这款芯片专为汽车应用而设计、用例可以为手机充电并同时转换屏幕。 在您的情况下、我觉得您正尝试为显示器供电并同时向显示器发送 DP 信号。 正如您在前面观察到和提到的、DP 信号的方向不能反转。

    2. 12V 不是有效的 PDO。 对于固定 PD SPR 输出、指定的电压电平为 5V/9V/15V 和 20V。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ke、

    我会将此标记为已解决、但我有一个跟进问题。 对于我提到的用例、您会推荐使用哪种 TI 芯片? 最好是具有可用开发套件的工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我熟悉汽车充电器、但这肯定不是您需要的。 创建一个包含所有要求的新胎面、并询问建议可能是一个好主意。