This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866T:更高电压型号?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1640173/lp5866t-higher-voltage-variant

器件型号: LP5866T

正在寻找具有高驱动电流能力和高 (er) 驱动电压能力的矩阵 LED 驱动器。   

应用需要串联驱动 LED(即双芯片蓝色 LED) 、要求最低 LED 电压为~6.2V(加开销)   

6 条扫描线就足够了、但首选 10 条。  理想情况下希望能够驱动 24 个以上的通道、 但 18 个通道可用。  

TI 是否有更高电压矩阵 LED 驱动器或针对此类产品的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您是否偏好矩阵结构? 我们正在开发一款新型高压直接驱动 LED 驱动器、不确定它是否适合您的设计。 您可以发送电子邮件至 hongjia-wu@ti.com 、我们可以进行更多讨论。

    此致、

    Emma Wu