This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:电流互感器的漏电感如何导致 MOSFET 上的额外电压尖峰以及电流换向环路寄生电感?

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1641190/ucc28951-how-bad-the-leakage-inductance-of-current-transformer-cause-the-additional-voltage-spike-across-mosfet-along-with-current-commutation-loop-parasitic-inductance

器件型号: UCC28951

尊敬的团队:

我们正在使用基于 UCC28951 控制器的 400 至 60V 6.6kW PSFB 转换器。  

根据我的理解、只有电流互感器的漏电感与电流换向环路的寄生电感串联。 电流互感器的磁化电感不会在电流换向环路中产生任何额外的电感。 如果理解不正确、请纠正我。

 

另一个问题是、电流互感器的漏电感如何导致 MOSFET 上的额外电压尖峰以及电流换向环路寄生电感? CT 旁路和转换器在电压模式控制下运行时是否可以进行比较?

 

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    感谢您的联系。

    根据我的理解、只有电流互感器的漏电感与电流换向环路的寄生电感串联。 电流互感器的磁化电感不会在电流换向环路中产生任何额外的电感。 如果理解不正确、请更正我。

    是的、您的理解是正确的、因为磁化电感会很高、所以 不会因为磁化电感而出现太多的振铃。

    [报价 userid=“565095" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1641190/ucc28951-how-bad-the-leakage-inductance-of-current-transformer-cause-the-additional-voltage-spike-across-mosfet-along-with-current-commutation-loop-parasitic-inductance

    另一个问题是、电流互感器的漏电感如何导致 MOSFET 上的额外电压尖峰以及电流换向环路寄生电感? CT 旁路和转换器在电压模式控制下运行时是否可以进行比较?

    [/报价]

    这一切都取决于开关漏电流和 COSS 考虑在内时开关瞬间存在的所有寄生效应、并且您可以计算最坏情况下的频率和幅度。 但一般情况下、这并不是太令 人担忧、它在工业中得到了广泛应用。 通过使用适当的钳位技术(在 PSFB 中,通常使用二极管钳位)、可以非常有效地注意寄生引起的任何电压尖峰。 我强烈建议您在输入汇流条处使用 CT。  

    但是、是的、您只能通过在 VCM 中运行来绕过 CT、但在 VCM 中、您需要添加与初级绕组串联的串联直流阻断电容器、以避免变压器饱和。 这一切都是设计人员的选择。

     如果你问我,我会建议 你去 CT。

    此致、

    Anil