This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36273:PMW 控制器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1634837/lm36273-pmw-controller

器件型号: LM36273
主题: LM3697 中讨论的其他器件

您好团队:

我正在寻找一个可控制 2 个显示屏背光控制器的控制器。

  • 每个控制器需要 1 个 PWM + 1 个输入使能信号。
  • PWM 的振幅电压和输出范围为 1.8VDC 至 5VDC。  
  • PWM 频率介于 100KHz –20MHz 之间  
  • 可通过 I2C(或 SPI)进行配置

我们这里最适合的器件是什么?

谢谢你。

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家 明天会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此处需要多少个 LED 驱动器通道?

    Vin 电压是多少? 输出似乎是 1.8V 到 5V?

    PWM 频率 btw 100k~20MHz? 是 PWM 调光频率还是 LED 驱动器开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    总共需要 2 个 PWW 来控制背光控制器。

    谢谢你。

    此致、

    Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您需要 2 通道 LED 驱动器、并且通道可 由 2 个独立的  PWM 控制以控制每个通道、对吧? 您是否可以在此处使用 I2C 满足独立控制要求?

    每通道的 VIN、Vout(LED 数量)和电流如何? 以及任何有关 PWM 调光频率的反馈、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    是的、I2C 独立正常。

    控制器需要 控制 2 个显示屏背光控制器。

    • PWM 的振幅电压和输出范围为 1.8VDC 至 5VDC。  
    • PWM 频率介于 200Hz 至 20kHz 之间
    • 可通过 I2C(或 SPI)进行配置

    因此、要清零、它仅向背光 LED 控制器输出 PWM、需要一个使能信号作为输入。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不清楚。  

    无论如何,也许你可以检查 LM3697 是否能满足你的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    遗憾的是、它不符合要求。

    此致、

    Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Wouter 、

    您似乎需要一个 PWM 发生器吗? 作为 LED 团队、我们没有这种解决方案、大多数器件用于 LED 驱动器或显示屏偏置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    实际上、他们需要这样、我们正在尝试使用 TPLD 来解决该问题。

    BR、

    Wouter