This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:WAKE 引脚不兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645644/bq41z90-wake-pin-incompatibility

器件型号: BQ41Z90

尊敬的 TI 团队:

BQ41Z90 唤醒引脚(引脚 24)没有内部~5V 上拉电阻、如数据表第 7.3.1.2.2.4 节所述。 在所有模式下测得的 WAKE 引脚电压至 VSS = 0V。 按下 BQ41Z90EVM 上的 WAKE 按钮不会将器件从关断模式唤醒。 只有 PACK+电压> VSTARTUP 会唤醒器件、从而匹配 TRM 的第 5.4 节行为。 当前器件版本中的 WAKE 引脚是否正常工作? 是否需要固件/配置步骤来启用 WAKE 引脚上拉?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。

    *由于 e2e 队列中存在大量问题、回复可能会延迟

    谢谢您、
    Alan