Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UC2825, UCC39002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UC2825A-Q1
主题中讨论的其他器件: UC2825 、UCC28951、 UCC39002
您好、
我正在设计一个三相交错降压转换器、将 800VDC 输入转换为 400VDC 输出。
为了验证单相的半导体和电感器、我目前使用 UC2825。 但我现在很难找到一个可管理三相控制的模拟控制器。
输出电流是可调的、输出电压可以设置在 300V 至 450V 之间。为此、我使用连接到误差放大器的补偿网络来处理稳压。
我希望找到一个具有相同连接和工作原理的控制器、以便能够使用相同的调节系统。
TI 目录中是否有能够处理这种行为的控制器、或者我是否应该考虑使用多个 UC2825 控制器的更复杂的解决方案?
我需要同时管理每个相位之间的电流平衡和三个相位之间的 120°相移。
如果你能帮我,我会很高兴的。 ;-)
BR
Yoann