This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:断电状态下的 ISET2 引脚泄漏

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645684/bq24040-iset2-pin-leakage-in-power-down-state

器件型号: BQ24040

您好的团队、

我正在使用 BQ24040、并且对 IC 未通电 (VIN = 0V) 时的漏电流有疑问。
数据表指定了 IOUT (PDWN)、其最大 1µA 为从电池到 OUT 引脚的漏电流。 在我们的设计中、ISET2 引脚直接连接到 OUT 引脚、以强制 ISET2 =高电平。
问题:
在断电状态下、ISET2 引脚是否有指定或保证的最大输入漏电流? 否则、TI 能否确认在这种情况下的 ISET2 引脚漏电流与 IOUT (PDWN) 规格相比是否可以忽略不计?
此信息对于评估电池待机电流非常重要。
 
此致、
Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我去实验室在实验室中进行测量。 下面是我发现的:

    1.电池电压为 3.8V
    2. VIN 上为 0V
    3. ISET2 连接至 GND
    结果是 BAT Iq 约为 1uA

    1.电池电压为 3.8V
    2. VIN 上为 0V
    3. ISET2 连接至 OUT (BAT+)
    结果是 BAT Iq 约为 1uA

    由于 ISET2 和 OUT 在此设置中共享同一节点、因此如果 ISET IQ 足够大、BAT IQ 会增加。  这方面没有具体的条件、但根据我的调查结果、我认为可以忽略不计。

    此致、
    Ibrahheem