This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:编程问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645158/tps6593-q1-programming-issues

器件型号: TPS6593-Q1

评估板输出端不存在输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafi:

    您能提供有关您的问题的更多信息吗?

    1.您使用的 EVM 的名称是什么?  

    2.如何为 EVM 供电或连接?  

    3.您是否在尝试将新配置加载到设备中 — 如果是这样,您能否详细分享您使用的 GUI 或遵循的步骤?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:  

    1.我们使用的是 TPS6593xEVM

    2.该 EVM 在 VSYS 引脚上通过 USB-C 和 3.6V 电压供电(电流消耗在 58mA 和 62mA 之间波动)  

    3.我们现在能够检测接头引脚上的输出电压,但 B1 和 B2 输出有问题。 在可扩展 PMIC GUI (v3.0.0) 中、B1 和 B2 绑定在一起、构建了一个自定义配置。 在 EVM 上、我已使用跳线将绿色端子块上的 B1 和 B2 输出短接。 在静态配置中、B1 和 B2 输出设置为 0.85V、但我看到 B1 和 B2 输出上的电压为 3.6V、如所附的屏幕截图所示。  

    期待您的答复。  

    谢谢、

    Sreyas S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreyas 您好:

    此 E2E 主题似乎与我们在电子邮件主题中讨论的主题相同。  

    我将关闭此 E2E、然后我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Erick Leal