This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:在没有主机 MCU 的情况下启用 BQ25751 的默认 MPPT 功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644068/bq25751-enabling-default-mppt-function-for-bq25751-without-host-mcu

器件型号: BQ25751

尊敬的 TI 技术团队:

我们目前正在评估 48V 太阳能供电电池充电应用的 BQ25751 控制器。 鉴于该工程的性质、MPPT 功能是一项关键要求。

但是、根据我们对数据表的审阅、似乎默认情况下 MPPT 功能被禁用、需要主机 (MCU) 通过通信来启用 MPPT 功能。

是否有任何特定的硬件配置或权变措施允许在上电时默认启用 MPPT 功能、而无需外部主机?

我们期待着您就此问题提供技术指导。

此致、

Ngoc Hoan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ngoc。

    [引述 userid=“592104“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644068/bq25751-enabling-default-mppt-function-for-bq25751-without-host-mcu

    我们目前正在评估 48V 太阳能供电电池充电应用的 BQ25751 控制器。 鉴于该工程的性质、MPPT 功能是一项关键要求。

    但是、根据我们对数据表的审阅、似乎默认情况下 MPPT 功能被禁用、需要主机 (MCU) 通过通信来启用 MPPT 功能。

    是否有任何特定的硬件配置或权变措施允许在上电时默认启用 MPPT 功能、而无需外部主机?

    我们期待着您就此问题提供技术指导。

    [/报价]

    遗憾的是、BQ25751 控制器需要主机 (MCU) 来启用 MPPT 功能。  没有特定的硬件配置引脚来自动启用 MPPT、在没有软件配置的情况下、器件不会执行 MPPT 扫描

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的支持。

    我现在对这个问题有了明确的理解。 但是、如果我们继续使用此 IC 进行大规模生产、

    是否可以在出厂编程的固件中默认启用 MPPT 功能?

    从本质上讲、我们正在寻找专为我们公司定制的 IC 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ngoc。

    我不确定是否能够将该器件编程为默认启用 MPPT、我必须对此进行检查。

    在此期间、您能否提供有关您的项目的更多详细信息?

    • 客户名称:
    • 总金额 (KU):
    • 终端设备:
    • 生产开始日期:

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:


    感谢您的支持。
    我可能会联系 TI 越南分公司的模拟 FAE 工程师来详细讨论此问题。

    此致、

    Ngoc Hoan