请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5156
我的规格是~101VDC 输出@ 300mA、输入为 55VDC。
器件引脚电压全部检查、但没有升压电压。 我使用的 MOSFET 是 SIR690DP、 电感器 ia A 9.4uH 电感器、15A 饱和电流。 输入和输出电容为 20uF。 二极管为低 Vf (0.25) 肖特基二极管、VR 为 200V、正向电流为 5A。 RT 为 50k Ω、Rcomp ia 100k、Ccomp 为 10nF。 Rs 为 8m Ω。 Css 为 10nF。 反馈分压电阻器为 1k 和 100k。 Cvcc 为 1uF。 您能提供我可以尝试的原理图吗? 这是一份大型国防合同。 非常感谢您的帮助。 谢谢你。