This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:为 TPS65400 建议一个散热器和 RDS

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645081/tps65400-propose-an-heat-sink-and-rds-for-tps65400

器件型号: TPS65400

在我们的一个工程中、我们使用的 PMIC 器件型号为 TPS65400、最近我们也采购了 TPS65400 评估板。

要求:

输入电压为 7VDC

通道 1 和通道 2 上的输出电压为 4.1V、电流为 3.8A。

通道 3 与通道 4 上的输出电压为 1.8V、电流为 1A。

我们使用 2 个类似的器件生成 8 个输出。

请您在 85°C 及以上时为通道 1 和通道 3 提供高侧内部 MOSFET 的 RDS。 (提及典型值 在 25°C 时为 66m Ω)、则可以使用图形。

请向我们提供一份介绍散热与功率的 XLS 工作表。

对于上述输入输出、您针对顶部/底部散热器的建议是什么。 提出几个可以使用的器件型号。

您在金属夹 PCB 上有何选择。

请您尽快告知我们您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshminarayanan:

    我们将检查此问题并返回给您。

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您将您的回复告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshminarayanan:

    在 85degCel 时、RDSon 值与 25degCel 值相比增加 20-25%。
    我们没有 XLS 工作表、您可以根据数据表中提到的热阻参数和效率曲线 、根据所需的输出功率对其进行反向计算。

    如果根据数据表中提到的布局指南进行设计、则不需要外部散热器。  

    此外、您还可以使用我们的 webench 工具来计算功率耗散、Tj 等参数。

    此致、

    Vidhi