This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-EA:我们是否拥有与 ISL91212AIIZ-TR5923 竞争对手的器件?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645477/lp8758-ea-do-we-have-competitive-device-against-isl91212aiiz-tr5923

器件型号: LP8758-EA
主题中讨论的其他器件: LP8758

数据表:https://item.szlcsc.com/datasheet/ISL91212AIIZ-TR5923/8649633.html?spm=sc.it.xds.a&lcsc_vid=RgdZUVEAR1NfVAUHEVlYU1NSQ1NYUlNTFgBYUVRWEVcxVlNRT1dbX1dRQFJZVzsOAxUeFF5JWBYZEEoEHg8JSQcJGk4%3D

应用:供应最大线性 8*100G DSP

EE:光学模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna、  

    我们的 LP8758-ex 器件在这种情况下最为同类。
    请注意、它每相只能支持高达 4A 的电流。

    “-E“表示 1+1+1+1 相位配置、  
    我们目前没有可用于 LP8758 系列的 2+1+1 配置。  

    我们确实有采用 LP87563-Q1 的 2+1+1 相位配置

    如果需要 5A 支持、我们目前正在为今年晚些时候开发另一款器件。  
    请通过电子邮件与我联系以了解详情

    此致、
    Sarah