This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:如何插入 VCCINT_VCU 电源轨?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1643438/tps650864-how-to-insert-the-vccint_vcu-rail

器件型号: TPS650864

您好、

在 scea113 中、建议使用额外的降压转换器为 VCCINT_VCU 电源轨供电。 根据 AMD 的 DS、建议的电源序列为:VCCINT -> VCCINT_VCU -> VCCAUX、这意味着最佳点是在 GPO4 高电平之后、但在 VCCAUX 电源轨上升之前。 但对于 TPS6508641、只能找到这一点。 有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    Sarah 目前因国际商务旅行不在办公室、她的回复可能会延迟。 感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:  

    如果使用 TPS6508641、则可以从 VCCINT 负载开关的输出中启用外部降压稳压器。  
    这样、在 VCCINT 之后启用它、当电源达到 EN 阈值以上时、VCCINT_VCU 可以在 VCCAUX 变为高电平之前的 2ms 周期内定序为高电平。

    请检查所使用的转换器的斜坡时间、以确保可以完成此操作。  

    此致、  
    Sarah