This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404 ISNS 问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644689/ucc256404-ucc256404-isns-question

器件型号: UCC256404

我目前正在使用 UCC256404 设计 LLC 半桥。  设计完整、运行良好、但我正在尝试了解 OCP3 行为。  理想情况下、我希望的公式将根据连接到 ISNS 引脚的电阻器的值给出允许的输出功率。  我已经浏览了 IC 的 Excel 工作簿、我能够让芯片检测过流、但我不确定应如何调整该值的大小。  我使用电子负载、设置为恒定电流、并在 24V 电压轨启动并稳定后启用它。  如果我使用 100 欧姆至 133 欧姆的 R.ISNS(所附原理图中的 R31)值、则输出电流限制处于 4.6A-4.65A(约为 23.6V、因此为 108-110W)。  当 I 将值增加到 182 欧姆时、该限值降至约 3.55-3.6A (83W 至 85W)。  我不知道为什么当从 100 欧姆到 133 欧姆没有下降时功率限制会如此急剧下降。  当 I 在 R=133 欧姆的情况下探测 ISNS 引脚时、当 Iout=4.1A(大约最大负载)在 100kHz 下获得+/–1.6V 的正弦波。  我认为这是可以预料的。

我的目标是能够调整过流情况、以便在我输出 100W 以上功率之前我跳闸、但让它尽可能接近(这适用于 UL 的 2 类测试)。  如果对发生这种情况的原因或如何根据 Risns 计算允许的最大输出功率有任何帮助、都将不胜感激。  谢谢。

n10833f-1 Jan13_2026.pdf

 UCC25640x 设计计算器 Rev4.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否要将 100W 作为 OCP 等级?  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是目标、但我希望 100W 成为容差的高端(或至少接近它)、因此标称 OCP 电平可能处于 96W 范围内、也许是吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解你的观点。 您需要调整 Risns 值以获得 100W OCP 电平。 它将在 133 欧姆和 182 欧姆之间。 您可能需要提供 133 欧姆和 20 欧姆的串联电阻、然后更改 20 欧姆电阻器以调整 100W OCP。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解。  我希望能够根据转换器的其他元件和工作条件、得到一种将 Risns 值与 OCP3(以及 OCP2 和 1)限值相关联的公式。  我希望能够包含各种元件值和 IC 参考点的容差、以便可以看到该限制的范围因器件而异。  我尝试从 Excel 工作表中处理它、但它有点麻烦、希望有一种更直接的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    获得公式将非常困难、因为这不是线性系统、这里涉及大量谐波。 要进行微调、您需要依赖硬件结果。  

    此致、

    Sougata