Other Parts Discussed in Thread: PMP9730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PMP9730
尊敬的 TI 团队
根据 PMP9730 参考设计、UCC28051D IC VSENSE 引脚电阻分压器来自 AUX 绕组、即 R6(最高电阻)= 301K 和 R8(底部电阻)= 30.1k、Vref 为 2.5V、从而提供 27.5V 的设置电压 (VDD)。 但 IC 建议的最大值为 18V。
主输出电压也设置为 12V。 AUX 与 o/p 绕组比保持 1:1、这也应提供 12V 作为 AUX o/p。 我无法弄清楚 R6 和 R8 为什么会这样。 您能帮助我们了解如何为 12V 主输出设计 R6 和 R8 值吗
谢谢
此致
拉哈姆杜拉