请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS37
您好团队:
我们目前正在进行中的项目中使用 TPS37A010122DSKR。 EVT 已完成、在 DVT 期间、我们遇到了与原理图实现相关的问题。 具体而言、我们需要使用 LED 提供硬件可见指示、因此我们使用 MOSFET、LED 和 TPS37A010122DSKR IC 设计了逻辑。
问题:OV 和 UV LED 在正常电压条件下保持亮起、仅在达到 OV 和 UV 阈值时熄灭。
应用场景:
场景 1.
当 OV 达到 14V 时、OV LED 应亮起。
当 UV 达到 9V 时、UV LED 应亮起。
场景 2.
当 OV 达到 33V 时、OV LED 应亮起。
当 UV 达到 9V 时、UV LED 应亮起。
请求:请查看原理图并提供反馈(包括建议的电阻值)、以确保 LED 指示行为正确。
随附了 refrenceTPS37A01022DSKR.pdf 的原理图 PDF