This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430DDAR 的振荡问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1637300/tps5430-oscillation-issue-of-tps5430ddar

器件型号: TPS5430

 您好、我遇到了电源问题。

原理图  

  该电路将 24V 转换为 16.2V、用于 IPM 模块低侧和高侧的自举电源。 原理图如下所示:

问题

当电机启用时、15V 输出电压显示周期性振荡、周期为 0.029s。 测量的振荡波形如下图所示:

示波器通道定义:

CH1:输出 电压

Ch2:输出 电流

 

测试项目

更换为新的 TPS5430;测试正常、不发生振荡。 波形如下图:

2.振荡期间重新加载;输出恢复正常。 波形如下图

将 24V 分压为 5V、并使用 10nF 滤波电容器连接到 ENA 引脚;问题仍然存在。

将一个 56pF 电容器与二极管并联、如下所示:

不会发生振荡。 测量的波形如下图:

问题

  • 触发期间未检测到大电流。 为什么芯片会振荡? 实际工作电流小于 300mA。
  • 为什么添加电容器可以消除振荡?
  • 为什么重新加载后振荡消失并且电压恢复正常?

TPS5430DDAR.docx 的振荡问题 
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
    尊敬的 Hui:

    我认为这是您在前一个 E2E 上共享的一些文档的重复主题。 如果您有更多问题、我们可以继续发函。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

       我们在 15V 电路中添加了一个 510Ω 电阻器、电压没有下降。 为什么会这样? 我们希望得到解答。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    电阻器添加到电路的位置?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

      我们向 15V 电源添加了一个虚拟负载、如下图所示:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、当输出负载突然从重负载跃升到轻负载时、电源电路输出端会发生振荡。

    是什么导致控制环路变得不稳定?

    为什么在这种负载瞬态开关后环路无法收敛?

    添加 510Ω 虚拟负载当前是否是最佳解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    我相信本主题中就有答案:  TPS5430:TPS5430DDAR 的振荡问题 

    虚拟负载不会下降 电压、因为器件仍根据来自 VSNS 的 FB 电压进行调节。

    您似乎也会持续对输出电流进行脉冲处理。 您能否断开下游器件并看看这样是否可以消除该振荡?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    由于这一主题中的响应已经有一段时间了、我将暂时关闭它。

    如果您需要进一步的帮助、请在问题中提供所需的信息、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢您、

    Joshua Austria.