Other Parts Discussed in Thread: TPS715, TPS7E71
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS715
主题中讨论的其他器件: TPS7E71
尊敬的团队:
我们正在寻找一款具有与 TPS715 相同的引脚排列、封装和 12V 输入能力但具有 80mA 输出电流要求的器件。 请帮助推荐合适的设备、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.