Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, BQ25820
器件型号: BQ25820
尽管第 7.3.2 章中的数据表声称“ ADC 可用于监测通过 SRP 和 SRN 引脚的放电电流“、但这并不能正常工作。
我们的设置采用 24V 电池、VAC 来自实验室电源
如果 VAC <大约 4V、则即使我们连接了消耗大约 500mA 的负载、电池电流读数也为零。
如果在未充电的情况下 VAC > VBAT、则电流读数也为零。
启用或禁用 MPPT 和/或 BATFET(我们在应用中不使用)不会改变这种行为。
POWERGOOD 约为 8V、因此未连接到这种效应。