This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:限流电阻器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646458/tps61088-current-limiting-resistor

部件号: TPS61088

您好:
我想减少通过电感的电流、我想知道保证升压转换器可靠运行的限值。
在 TPS61088 的数据表中、我看不到 RILIM = 100k Ω 时的最小 — 最大范围。
链接: www.ti.com/.../tps61088.pdf
我们假设 RILIM = 100k Ω 是最小值。
那么、RILIM 的最大值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitalii:

    RILIM 实际上没有最大限制。

    当 RILIM 引脚开路时、该器件不会损坏。

    但在使用非常大的电阻器进行设置时、峰值电流限值将非常低。

    输出功率会受到限制、即使在开路负载下、也无法调节电压。

    因此、我认为您根据负载条件定义这个最大值。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:
    感谢您的快速响应。
    今天、我注意到了 TI 提供的一项非常方便的服务
    webench.ti.com/.../
    我认为这将简化元件的计算和选型。
    此致、
    Vitalii