This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 低功耗模式功耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646196/am6442-am6442-low-power-mode-power-consumption

器件型号: AM6442

我目前正在使用 AM64 处理器、希望更好地了解其在不同工作模式下的功耗。

根据可用文档(数据表,TRM)、我知道该器件支持三种主要模式:工作模式、待机模式和关闭模式。  

然而、我无法找到与这些国家对应的参考功耗数字。 您能否提供器件在这些工作模式下的典型或估算总功耗?

此外、如果您能分享介绍这些工作模式及其相关电源特性的相关参考文档、将会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 AM64 待机模式没有软件实现、目前尚未计划。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的理解是、AM64 处理器支持三种电源状态: 工作、待机和关闭、如 TRM(修订版 J、第 5.2.3.1 节)中所述。

    您能否提供这些状态各自的总功耗?

    ...

    此致、
    Suhan Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该 器件设计有支持 待机 LPM 的能力 、但目前没有软件实现、目前也没有计划。  在低功耗模式下、AM64 需要哪些资源? 我们看到客户实现了系统级 LPM、其中 AM64 关闭、唤醒功能在外部(即在 PMIC 内)实现。 这样可以实现尽可能低的功耗、但代价是与常规空闲状态相比、延迟更长。   

    要估算工作功耗、我们建议使用功耗估算工具、网址为: https://www.ti.com/tool/download/AM64-PET-CALC

     

    谢谢、

    Brenda