This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820 输入电压降存在奇怪行为

Guru**** 2938360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645470/bq25820-bq25820-strange-behavior-on-input-voltage-drop

器件型号: BQ25820

我们正在使用基于 BQ25820 的充电器器件、并且在充电时输入电压下降时会遇到奇怪的行为。

反向模式关闭、在 MPPT 开启时启用快速充电、输入电压调节激活。

VAC 通过实验室电源供电、电流限制器设置为低于最大值 最大充电电流。

电压超过阈值以开始充电(24V 镍氢电池、充电从大约 32V 开始。到目前为止一切都正常、充电正在进行(我们在控制器中处理终止操作)。

但是、如果输入电压降低、只会降至约 32V。BQ25820 通过电池产生该电压(断开电源时,电压保持在电平)。 尽管反向模式被禁用并且状态也指示它未开启。

这会一直持续到 MPPT 执行下一次扫描。

BQ25820 似乎没有注意到它本身会产生 VAC。

在我们的设计中、VSYS 不由电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    您能提供原理图吗?

    您是否尝试过增大 ACUV 阈值?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    REG0x08_ENDPM_Limit Input_Voltage_设置为 32V、以确保我们有足够的余量来为 24V 电池实际充电。

    我将通过直接消息发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在应该已经了解原理图了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    如果启用 IAC_LOAD、您会看到任何区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试一下。

    该功能基本上没有文档记载在数据表中。 您提到了这一点、因此我假设它的工作方式基本上类似于下拉电阻、用于确保 VAC 处于定义的电势、而不是悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是测试了它。 它不会改变行为。

    IAC_LOAD 被启用、但当实验室电源提供的电压降至 32V 以下时、VAC 保持在 32V 以上、直到 MPPT 进行扫描。

    即使完全断开实验室电源也会产生奇怪的结果。  然后、DC/DC 转换器进入某种有趣的模式、在该模式下、我可以听到很可能是陶瓷电容器发出的高音调噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    系统允许的 VAC_DPM 最低吗? 您是否尝试过 28V 或 29V 下的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32 V 是电池确实充电的地方。 明天我可以使用不同的设置进行测试、但在此之前我做了测试、结果是 MPPT 似乎找不到工作点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查过、评估板上的行为是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 VAC_DPM 降低至标称电池电压 (24V)。 现在、当我降低 VAC 上的电压时、充电器会停止反向运行、但 MPPT 永远不会稳定下来。 它会持续扫描。 很可能这就是为什么它会从意外的反向状态中消失的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、MPPT 问题可能与我使用的限流器有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    好的、也许 MPPT 问题与我正在使用的当前限制器有关。

    现在 MPPT 是否正常工作? 您能从我们这边澄清一下需要什么吗?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎在某些电压/电流区域工作。 我们将其连接到星期一上的真实 PV 电池板以验证行为。

    降低 VAC_DPM 似乎得到了很大的改善。 IAC_LOAD 现在关闭。

    我要提到的另一件事是、无论电池是在充电还是放电、电池电流 IBAT_ADC 的读数都始终为正。

    虽然我可以通过检查充电器状态来补偿这一点、但更糟糕的是、当 VAC 降至大约 4V 以下时、即使我正在使用电池运行负载、电池电流读数也为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    我将结束此问题并在此处跟进: BQ25820:BQ25820 IBAT_ADC 不能正常工作 

    此致、

    基督教。