This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:源选择选项

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646494/tps25751-source-selection-option

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25756

您好、  

我们将 在设计中使用 TPS25751 和 BQ25756 组合。 我们计划检查 USBPD 应用程序自定义工具中的选项。  在我们的设计中,我们希望还能有来自直流/直流转换器(即 BQ25756 ) 的 5V 受电方。  

我们的硬件中仍有 5 伏电源、连接到 PP5V、但它仅用于内部电子设备。  我们希望使用自定义工具配置该选项。 您能帮我解决同样的问题吗?

此致、

Sreekanth Challa.TIUSB.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请转到高级配置、并确认为 PDO1 选择了 PP3。

      

    当用作电源时、PP1 始终用于打开电源路径(用于为 GATE_VSYS 和 GATE_VBUS 提供电荷泵的电压):

    启用电源路径后、PD 控制器会从 PP1 切换到 PP3(如果选择 PP3 作为 PDO1)。

    此致、

    Chris