This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池缺失检测和 MPPT

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646446/bq25798-missing-battery-detection-and-mppt

器件型号: BQ25798

我们使用 3S 和 13.8 充电电压设置为 12V AGM 充电。 大多数其他寄存器都可以假定为默认值。

启用充电且无电池时、我们可以看到 13.8 充电电压和 Vbat_Present 状态。  这是因为充电已启用且充电电压在电池引脚上?  电池输入端有一个 220uF 的电容器、可确保无电池条件 下在轻负载时不会出现开关振荡和声学噪声。

我们想要启用 MPPT、但如果没有电池、VSYS 将在 VOC 面板测量期间下降、这会导致系统复位。  似乎我们无法信任 Vbat-present。 我们注意到、当没有物理电池但设置了 Vbat-present 时、MPPT 不会启用。

是否有其他电池检测建议?  可以使用电池电流、但如果 Vbus 太阳能输入覆盖负载、则该电流可为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    电池存在位仅检查 V (BATP)>2.5V 且无 TS 故障。  一些客户使用主机软件定期强制 BAT 上出现下拉电流、并监测 ADC VBAT 电压是否出现压降、从而确定是否存在电池。

    如果 V (BATP) 降至低于 SYSMIN 电压、EN_MPPT 位复位为 0。  链接中的应用手册还强调、如果不存在电池且 V (SYS) 保持在~2.0V 以下的时间过长、则充电器会认为 SYS 引脚短路、并进入高阻态模式。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaai1

    此致、

    Jeff