This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 BQ76952 以打开或关闭 CHG/DSG

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646092/bq76952-about-bq76952-to-turn-on-or-off-chg-dsg

器件型号: BQ76952

尊敬的 TI 工程师:

将 BQ76952 设置为导通或关断 CHG/DSG 后、执行实际操作需要多长时间?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Di、

    是否正在使用 ALL_FETS_ON () 和 ALL_FETS_OFF () 命令?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael、

    我使用 0x0097 FET_CONTROL () 命令进行控制。

    此致、

    DI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Di、

    技术参考手册中的表 9-2 列出了以 495us 身份完成命令的大致时间。 但是、这个时间是可变的。 此外、这些磁场的定义是、它们允许 FET 在满足其他条件(例如无故障,电流高于体二极管保护阈值)时导通。 此说明可在技术参考手册的表 12-29 中找到。

    此致、
    Michael