This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21331:DT(死区时间)引脚上的电压范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1644022/ucc21331-voltage-range-on-dt-dead-time-pin

器件型号: UCC21331

希望使用数字电位器来通过软件选择死区时间。 当 VCCI 通常由 5V 供电时、DT(死区时间)引脚上的电压范围是多少? 数字电位器由 2.5V 电源供电、因此在最大电阻 (100k) 下、雨刮器将钳位到该电平。 数据表的第 7.4.2.2 节指示在 100k 时 DT 引脚将提供 10uA、相当于 DT 引脚上的 1V。 这是正确的吗? 如果是、那么具有最大 2.5V 电刷限值/夹钳的数字电位器应该可以吗? 如果取消了 100k 雨刮器、但 DT 仍钳位到 2.5V、这是否会被解释为与 DT 开路相同(即无死区时间置为有效)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我正在研究这一点、很快会回来联系您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    DT 引脚上为 1V 时、您对 DS 参数的解释是正确的。 对于问题的第二部分、关于 2.5 刮水器限值/夹紧是否正常、这取决于夹紧方式/位置。 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 DT 引脚会被二极管钳位到 2.5V、因为数字电位器由模拟 2.5V 电源轨供电、因此数字电阻器端子(雨刮器等)的电压范围被限制在 0V 至 2.5V 器件电源(器件内部 ESD 保护等)、但是我们可以通过软件断开 DT 引脚和接地之间的电阻、这样仍会使 DT 引脚上的二极管钳位保持在 2.5V。 更希望 UCC21331 仍能将其解释为与 DT 开路相同(由于数字电位器器件内部二极管钳位到电源轨,DT 引脚不会升至 2.5V 以上)。 除非尝试提供高于 2.5V 的电压、否则 DT 引脚仍将出现高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    通常、我们建议将 DT 引脚连接到 VCCI 以禁用死区时间。

    这是因为在将 DT 引脚钳位到 2.5V 时、会有点棘手。 在稳定状态下、在 VCCI 启动并稳定到 5V 后、将 DT 引脚连接到 2.5V 将禁用死区时间,并且不会置位死区时间 — 但不建议这样做。  如果在 VCCI 稳定至 5V 之前、DT 引脚上的电压从外部斜升至 2.5V、则可能会正向偏置多个内部结电压。 每当 DT 引脚上的电压由外部设置并且与 VCCI 引脚电压无关时、内部就存在正向偏置结的风险。  为避免这种情况、 需要将 DT 引脚连接到 VCCI 以正确禁用死区时间。