Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76952
关键问题
“BQ76952:BMS 问题报告–待机模式电流误差和开路‑电压异常“
是否可以组装 DNP 位置 R6、R17、R22、R32、R38 R44 和具有 1M Ω 电阻的 R52?
在我的观察中、在这些位置添加高阻值电阻器似乎可以减少开路情况下的电压波动。
您能否确认是否建议使用这种方法、以及是否对测量精度、泄漏电流或整体系统性能有任何影响?
感谢您的支持。