This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:关于 3S 电池充电问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646519/bq24735-about-3s-battery-charge-problem

器件型号: BQ24735

Sch (1).pdf BMS-40A-3S_SGT (1).pdf  

我想为 3 节锂聚合物电池充电。 当电池电压达到 10.4V 左右时、系统停止充电。 我的系统输入电压为 15V

在我分享的原理图中、我将 R114 更改为 100 KR 、以使 ACDET 分压器适合 15V 输入。 当电池电压为 10.4V 时、我测量 ACDET 引脚 并确认其处于预期的工作电压范围内。

什么原因可能导致此问题?

我的寄存器设置如下:  

BQ24735_WriteRegister(0x15, 12600);  // Charge Voltage ≈ 12.6 V
BQ24735_WriteRegister(0x14, 1024); // Charge Current ≈ 1.024 A
BQ24735_WriteRegister(0x3F, 2048); // Input Current Limit ≈ 2.048 A

我正在充电的电池具有集成的 BMS 系统。 我还附上了它的数据表。 我正在使用 余额版本

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    您是否确认它符合以下所有条件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您的支持。  

    我回顾了所有可能的情况、并意识到问题与看门狗计时器有关。 现在、我每 1 分钟重新发送一次电流和电压寄存器、问题已经解决。

    但是,我还有另一个问题。 即使寄存器设置为 1A、我也可以仅为电池提供 630mA 的最大充电电流。这可能是什么原因?

    我的检测电阻为 10m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    发生此行为时、您是否有系统负载?

    您是否尝试过增大输入电流限值?

    如果提高充电电流限值、您是否看到任何变化?

    此致、

    基督教