部件号: DCP020505
尊敬的团队:
在我的电路板中、我需要一个具有 300 –400mA 的 5V 输出隔离式直流/直流转换器。
我可以提供 5V 或 12V 作为转换器的输入
- 哪个部件是首选的 DCP020505U(5V 输入)或 DCP021205U(12V 输入)。
2. 5V 输入是否足以为 DCP020505U 提供 5V 输出
此致、
Abhishek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: DCP020505
尊敬的团队:
在我的电路板中、我需要一个具有 300 –400mA 的 5V 输出隔离式直流/直流转换器。
我可以提供 5V 或 12V 作为转换器的输入
2. 5V 输入是否足以为 DCP020505U 提供 5V 输出
此致、
Abhishek
尊敬的 Prateek:
感谢您的答复。
对于 DCP 系列、没有用于控制 IC 的专用使能引脚。 因此、每当施加输入电压时、转换器都会立即导通。 由于该设计需要受控上电序列、因此最好使用 5V 输入版本、而不是 12V 输入版本。
借助 5V 输入配置、将 12V 转换为 5V 的板载稳压器包括一个使能引脚、从而能够控制电路板的电源时序。 相比之下、如果直接使用 12V 输入转换器、则只要存在 12V 电压轨、DCP 转换器就会开启、没有任何时序控制
我的怀疑是 5V 输入转换器是否能够提供 5V 输出而不会出现任何问题。
此致、
Abhishek