Other Parts Discussed in Thread: TPS51375
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS51375
你(们)好
我有一个关于 PATHER 湖 VNNAON 铁路设计的问题:
1.为什么我可以使用 TPS51375 12A 为+VNNAON 0.77V 26A(但客户的 CPU SKU = 19A)?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gareth、
您可以查看 TPS51375H 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。
这是我可以建议的最高额定器件。
- Hitesh