This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:采用 48V 电池提供过压和反极性保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1646790/lm7480-q1-overvoltage-and-reverse-polarity-protection-with-48v-battery

器件型号: LM7480-Q1

您好的团队、

我们希望使用 LM7480-Q1 器件在系统的 48V 电池 (24V ~ 58V) 输入电压下进行 OVP 和 RPP。

如果电池极性反接、该器件能否维持高达–63V 的连续反相电压?

此处不需要双向电流流动。 仅会有从电池到系统负载的单向电流。

LM74800QDRRRQ1 器件是否适用于我们的应用、或者推荐其他可支持 48V 电池并具有 OVP 和 RPP 保护的器件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件可提供高达–60V 的负电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    在我们的应用中、我们不以 ISO16750-2(负载突降)测试和条件为目标、但我们将针对 ISO 7637-2(脉冲 1、2a、2b、3a、3b)脉冲提供保护。

    利用上述保护、我们还希望在主电压介于 58V 至 63V 之间且反极性保护高达 58V 时集成 OVP。 您能从以下两个选项中建议哪一个应用适合我们的应用吗?

    请注意、此处我们不需要常开功能、因此在我们的情况下没有 VOUT2。 我们将只在系统中使用 VOUT /VOUT1 输出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    我知道您不想处理负载突降电压。

    在这种情况下、请使用共漏极拓扑。  

    我只有一个问题、对于 48V 电池系统、为什么要遵循 ISO 脉冲 1、2、3 等 它们符合 12V 或 24V 电池标准。

    对于 ISO 脉冲 1、我们使用诸如 SMB33CA 之类的 TVS、该 TVS 钳位在–42V 左右;如果您遇到反向电池故障情况(即–58V 直流)、当然 TVS 不能这样做。 有冲突。

    据我所知、对于 48V 电池、不存在 ISO 脉冲 1、2、3。

    请在内部说明。

    此致、

    Shiven Dhir