This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:高电感器纹波

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TLV61070A, TPS61299, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647809/tps61236p-high-inductor-ripple

器件型号: TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TLV61070ATPS61299TPS61099

尊敬的 TI 团队:

我选择了 TPS61236P 来生成 5V、而该 IC 的输入是 3.7V LiPo 电池。

我的负载电流典型值约为 0.4A、当我计算电感器纹波时、该值约为 1.27A、电感器平均电流约为 0.62A。

我将在下面附加我的计算(.xlsx 文件)以供您参考。

升压转换器 Calculations.xlsx 

  1. 我的问题是因为数据表指出、只能使用 1uH 电感器、这只是想了解。 如何减少上述纹波? 由于电感电流纹波值如此高、升压转换器会在 DCM 模式下运行、并且由于较高的纹波、RMS 电流值越高、我的所有损耗也会增加?
  2. 该转换器 IC 是否适合我的应用,因为我的负载小于 1A 即使在最坏的情况下?如果此 IC 光圈用于我的应用,这是我的选择?
  3. 我是否可以将电感值更改为 3.3uH 以在不显著影响稳定性的情况下减少纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 TPS61236P 的电流限制很大、适用于您的应用。 我想您可以考虑选择低电流器件。 建议使用 TLV61070A、TPS61299 和 TPS61099。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但是、如果我想使用 TPS61236P、因为它已经是我们内部库的一部分、那么更高的纹波电流会导致任何重大问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikrishna:

    较高的纹波电流将导致更高的电感磁芯损耗、从而降低效率。 因此、我们仍然建议您使用 TLV61070A、TPS61099、TPS61299。

    谢谢你。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    谢谢你。 我明白了。 我一定会使用建议的 IC。