This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63820:输入和输出引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1648021/tps63820-input-and-output-pin

器件型号: TPS63820

您好的团队、

D1 引脚输入和输出引脚是否正确? 我的客户认为 D1 引脚是输入引脚。

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    SCL(串行时钟)引脚从根本上说是 I/O(输入/输出)引脚。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei-San:

    感谢您的答复。 如果 SCL 用作输出引脚、TPS63820 是否可以是 I2C 的主器件?

    此致、

    山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    我的理解如下:即使是用作 I2C 的主器件、SCL 引脚仍需要监控 SCL 高电平、因此它仍然是一个 I/O 引脚。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei-San:

    感谢您的答复。 从技术上讲、TPS63820 可以是 I2C 主器件、但 我认为用户无法将 TPS63820 配置为主器件、对吗?

    我知道 SCL 引脚可以是 I/O 引脚。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    我认为、 TPS63820 只是一款 I2C 从器件。

    此致

    Lei