This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:反向电流时的电压控制稳定性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647216/lm51770-voltage-control-stability-at-reverse-current

部件号: LM51770

您好:

我想将 LM51770 用作降压控制器。 在我的系统中、输出侧也可能从另一个来源获取能量。 但是、我希望输出电压保持稳定、并通过使流经 DC/DC 转换器的电流反向、使 LM51770 将能量传递到输入电压侧。

为了澄清一下、我不希望在用于为电池充电的输入端实现恒流或恒压运行。 我希望输出电压在反向电流下保持恒定。

根据我对转换器的了解、这应该会起作用。 我是对的吗?

我曾尝试在快速入门 Excel 表中查看负电流的波特图。 当我键入负电流时、会弹出一条警告、指出负值可能显示错误。 因此我的问题:I_OUT (max) 负值的波特图是否正确? 如果没有、是否有方法可以验证系统是否即使在存在负电流时也是稳定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    快速入门计算器未设置为支持向后运行。 然而、在 PWM 模式下、器件将尝试保持输出电压稳定。 如果您在输出端施加电源、它会在输出电压导致 FB 电压高于目标值时立即向输入端提供电流。

    由于输入电压未进行调节、因此系统具有固有稳定性。 但请注意、输入端需要有一个能够接受电流的灌电流、否则输入电压将以不受控制的方式上升。

    如果输出端的源不存在、我预计系统也由输入供电、对吧?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    感谢您的答复。
    输入电压通过二极管提供、并具有很大的电容。 因此、它能够吸收反向流动的电流。
    但是、我有点担心、输出电压在该模式下可能会变得不稳定。 根据您的描述、我现在已经理解了这一点、因此无论补偿网络是什么、都不可能发生这种情况。

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manyel:

    如果从外部强制 VOUT 高于其调节设定点 (Vref > 1):转换器将不会在该 较高电压下进行调节。 相反、它将尝试灌入电流(反向电流)、从而将 VOUT 拉回编程的目标值。

    启用反向电流能力 (MODE = GND) 时、转换器的工作方式与升压转换器类似。 在此配置中、如果未实现输入电压调节环路、它会将输入电压升至更高的电平。

    因此、为了获得稳定的输出电压、输出端的能量源需要保持稳定(恒定电压)。  

    此致、

    Hassan