Other Parts Discussed in Thread: TPS62875-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62875-Q1
尊敬的专家:
请查看客户提出的 TPS62875-Q1 问题、如下所示并帮助回答这些问题、谢谢。
- 对于 RESET 位 (CONTROL1 的位 7)、设置为 1 后、器件将执行新的初始化、在此期间、EN 引脚也将被下拉一段时间、类似于下面启动时所示的时序图?
- 对于 CONTROL3 中的 single-bit、默认为 0。 在非平行情况下使用时是否正常? (有时在单相使用中没有 I2C)
- 对于 single-bit、主要建议是禁用有源下拉绑定初始化、只需要此功能并建议将该引脚用于该引脚? 任何其他功能?
- 对于所有寄存器的默认值、可以支持两相/180 度并行使用、对吧? 请帮助确认、谢谢。

BR、
制造商