This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164 用作负电压电源时的外露焊盘连接

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647004/lm5164-exposed-paddle-connection-of-lm5164-when-used-as-a-negative-voltage-supply

部件号: LM5164

您好 — 我们正在使用 LM5164 设计负电压电源、但不确定在哪里连接(或不连接)LM5164 的外露焊盘。

LM5164 的数据表指出 LM 5164 的外露焊盘 (EP) 引脚具有“无内部电气连接“。  此外、它还指出“将外露焊盘 (EP) 焊接到 GND 引脚并将其连接到一个较大的铜平面以降低热阻“。

如果外露板没有电气连接、为什么要将外露板连接到 GND 引脚?  在我们的应用中、当 LM5164 产生负电压时、GND 引脚将为负电压。  因此、如果我将外露焊盘连接到 GND 引脚(=负电压)、我将无法将外露焊盘连接到金属散热器(=接地)、除非我使用导热但电绝缘的散热焊盘。

简单地说、当用作负电压电源时、应该将 LM5164 的外露焊盘连接到哪里?  我是否应该连接到 GND 网络?  我是否应该连接到 GND 引脚?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请填写 Webench Power Designer 中的运行条件、这将提供使用 LM5164(也是采用 PCB 布局)设计负输出电压电路的指南

    例如、  Power Designer 吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    感谢您的快速而清晰的回答。  您建议将外露焊盘 (EP) 与 GND 引脚连接在一起(数据表中也对此进行了声明)。

    您能否解释以下内容:如果外露板没有电气连接、为什么要将外露板连接到 GND 针脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    这 用于散热;散热焊盘必须连接到 GND 平面(器件的 GND 引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气