This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2291L02:多次切换 EN 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2291L02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651101/tps2291l02-toggling-en-pin-for-many-times

器件型号: TPS2291L02

您好的团队、

客户正在考虑将 TPS2291L02 用于对系统电流消耗有限制的电池供电应用。 因此、它们会频繁关闭和打开 EN 引脚以降低电流消耗。

这么多年都行吗?

情境

每隔 1 秒、系统就会关闭和打开

应用必须支持不到 10 年的使用寿命、不得更换电池。

将有 300,000,000 次(1 次/秒 x 60 秒 x 60 分钟 x 24 小时 x 365 天 x 10 年)

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉耽误了我的时间,因为我已经离开办公室了过去几天。 我会尽快回复您。

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    占空比/频率是多少?

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    以 50%占空比 (1s、1s、1s) 为例、我会说 0.5Hz。 它不会比这快。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    客户是否只是为了节省电池寿命而进行 PWM 处理? 是否存在 IQ 或负载电流问题? 此外、我们离线讨论。

    谢谢、

    Rishika Patel