This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 的电压电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652858/bq76952-voltage-level-for-i2c

器件型号: BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好:

我只想连接 I2C 通信的电压。 我是否可以直接与 Arduino 通信、后者将以 5V 电压运行? 数据表中说 SDA 和 SCL 引脚的建议电压范围为 0-5.5V、但我遇到了一些在线问题、指出需要一个电平转换器、因为它只能支持 3.3V 电压。

如果它能够提供 5V 逻辑电平、是否需要使用特定设置来使其在该电平下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    IC 应能够在 5V 下运行。 我不知道网上资源中说需要电平转换器。 您能给我指一下这些吗?

    谢谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我后来发现这是一个由 AI 生成的答案、试图对此进行索赔。 不过、感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    别担心。 我认为 AI 响应与经常与此 IC 搭配使用的 EV2400 I2C 接口混淆、该接口对高于 3.3V 的电压非常敏感。 感谢您的澄清!

    如果您在评估 IC 时有任何问题、请随时告知我。 我将在此期间关闭此主题。

    此致、
    Michael