This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电芯表征

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1645662/bq28z610-cell-characterization

器件型号: BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

你好

我们有 3.7V 2500mA h 锂聚合物电池。 我们通过 GPCCHEM 工具运行了我们的电池。 我们获得的 ChemID 为 1899、但最大 DOD 偏差为 3.1%。 我们计划使用的电量监测计是 BQ28Z610-R1。 我们的报告建议我们将该电池送来进行表征和新的 ChemID

这是我们的 GPC 报告、放电日志和配置文件。
GPC_report.txt 
roomtemp_rel_dis_rel.csv
 config.txt 

我们可以联系谁来了解这背后的物流。
谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。


    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请当地的 TI 支持工程师就该流程与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的协助、
    对此有任何更新? 我还没有联系过。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在内部跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配到您账户的人员目前正在出差、直至 5 月 22 日。 我将在下周初再次检查(星期一因阵亡将士纪念日假期而关闭)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你度过了一个很棒的纪念日周末!
    只需要签入并查看是否有任何更新。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向分配给贵公司的工程师发送了电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉一直困扰,我仍然没有收到任何电子邮件。 您是否可以私下向我发送工程师的电子邮件、以便我可以向他们发送电子邮件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚给你发了一个朋友的请求。 请接受、我会向您发送说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这让我很难接受、所以我也给了您一个朋友的请求。 此外、我更改了我的设置、因此您应该可以在不成为朋友的情况下向我发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过直接消息向您发送了说明。 如果您收到了、请告诉我。