Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62840
您好:
我的客户目前正在使用 TPS62840DLC(将 MODE 引脚/ STOP 引脚连接到低电平 (GND))、并考虑切换到 TPS62840YBG。
这类器件的系统要求 TPS62840 的电流消耗低于 nA。 如果它们从 TPS62840DLC 切换到 TPS62840YBG、电流消耗是否会有所不同?
如果是、将会有什么区别、有多少区别?
谢谢你。