This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:短路测试错误:在连续短路测试期间(30 秒)……

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651848/tps259824oevm-short-circuit-test-error-during-a-continuous-short-circuit-test-30-seconds

器件型号: TPS259824OEVM

我想问为什么

在 30 秒连续短路测试期间、电子保险丝 (TPS259824) 触发了保护、输出电压降至 0V。  

当测试完成并且电子负载(电子负载)的短路被移除时、电压将从 0V 跳至 3V 至 4V、但如果重新启动电源、它将返回 12V。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当测试完成并且电子负载(电子负载)的短路被移除时、电压将从 0V 跳至 3V 至 4V、但如果重新启动电源、它将返回 12V。

    这部分,你能解释清楚吗?

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    以下是文本说明和图像。

    1.电子保险丝最初输出正常的 12V 电压。

    2.我将 VOUT 短接至 GND 大约 30 秒。 电子保险丝正确触发保护、闭锁、且 VOUT 保持在 0V。

    3.移除短路后, VOUT 立即跳到 3.4V 左右(如光标 B 所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    执行硬短路测试时、是否每次都会发生这种情况、就像在上述波形测试中一样。

    输出侧连接了什么元件? 因为在移除硬短路后、Vout 似乎再次充电。

    您能否仅使用一根小导线而不使用电子负载来实现硬短路? 观察 Vout 是否充电至 3.5V?

    谢谢、

    Hemanth.