Other Parts Discussed in Thread: LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5146
以下是有关 LM5146 的 VIN 过压情况的两个问题。 您可以帮助与 FAE 联系吗?
-
数据表指定最大 VIN 电压为 100V。该额定值是否适用于连续运行? 如果存在短路瞬态过压事件(例如 10µs 为 102V) 、是否会导致过压损坏或器件故障?
您是否有关于此类瞬态过压条件的任何相关测试数据或表征结果? -
如果器件由于 VIN 过压而发生故障、为什么故障模式显示为 开路?
器件内部是否有任何会导致这种开路故障行为的特殊内部保护机制或结构?为什么故障模式显示为开路?