Other Parts Discussed in Thread: UCG28824
器件型号: UCG28824
我正在寻找一个输入电压为 12V、输出介于 0.6V 至 3.5V 之间且可动态调节的稳压器。 我不关心效率、但我需要非常低的噪声输出。 不仅开关噪声、高频噪声也非常重要。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Telman:
您可以查看 https://www.ti.com/product/TPS562246B、它支持 4.2V 至 17V 范围内的输入电压、而输出电压为 0.6V 至 7V。 实际上、您的查询不是在 Responsible org 中提出的、因此我不是对此提供支持的正确人员。 我做了很少的研究、但建议使用 TPS56226B、请使用此器件型号在新主题中提出疑问、并且各自的团队将帮助您进一步提供正确的器件建议。
如果您有任何与 UCG28824 相关的问题、请告知我。
谢谢
此致
Anita